This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16292:HBM/CDM 的 ESD 额定值

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1281051/sn74cbt16292-esd-rating-for-hbm-cdm

器件型号:SN74CBT16292

您好!

客户想知道 ESD 等级、我在数据表中找不到这些值(HBM/CDM)。

请与我分享一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

     SN74CBT16292的 CDM ESD 额定值为2000V、HBM 额定值也为2000V

    谢谢。

    近红外