This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 USB 开关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1281071/looking-for-usb-switch

主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

您好、团队成员:  

我正在寻找适用于 USB Type-C 的 SPST 开关(也可以是转接驱动器)、该 开关可以检测端口丢失/分离、并且在不使用 PD 控制器的 GPIO 信号的情况下进行切换。 是否有任何器件能够执行此操作?

我的客户希望在没有 PD 控制器的情况下实现此功能。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    HD3SS3220是一款具有内置 CC 控制器的 USB-C 开关。 此多路复用器可以检测连接/分离并处理 CC 协商。 由于它是无源开关、因此没有转接驱动器、并且支持高达10Gbps 的数据速率。

    此致!

    谢恩