This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:锁存模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1281096/tmux1208-latch-up-mode

器件型号:TMUX1208

我有2个问题、如下所示。

(1) 如果 TMUX1208产生感应电压、如下所示、IC 将超过其额定电压、则可能出现故障。

→您能预测发生故障时的操作模式吗? 请提供尽可能多的详细信息。

(2)如果发生故障、例如情况(1)、是否可以通过重新打开电源恢复?

此致、谢谢。

-------------------------------------------------------

(1) TMUX1208にP3、图2の様に誘導電圧が発生することで、ICが定格電圧を超えるため、故障する可能性があると思います。

→故障する場合の動作Modeがどうなるか想定できますか?できるだけ詳細に教えてください。

(2)、(1)で故障する場合、例えば電源再投入して復帰動作するということがあり得ますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nobuharu:

    当您询问" 发生故障时将采用哪种工作模式"时、我假设您询问当器件在高于建议电压的电压下工作时或断开时会出现什么情况。 因此、就我所能解释的那样、当器件在这样的电压电平下  运行时、我们无法保证也无法预测器件的行为会是怎样的。 但对于特定的故障情况、器件将停止可靠工作。 它将不会输出稳定信号、或者根本不输出信号。 Ron 将大幅增加 、可能会损坏 系统中的其他组件。  

    我取决于失败的程度。 TMUX1208的额定电压高达5.5V、根据您的图像、它以6.74V 的电压运行、这没有太大的差异、因此在您的情况下、您的器件可能仍然可以正常工作。 这可能会恢复。

    谢谢。

    近红外