This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:钳位二极管特性

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1280002/sn74lvc1g3157-clamping-diode-characteristics

器件型号:SN74LVC1G3157

对于钳位二极管的实现、我有一个稍微具体的问题:

从数据表中存在正负最大值这一事实中得到的。 "IO 端口二极管电流"的电流规格(50mA)我的结论是、有接地和 Vcc 的钳位二极管。

根据我的知识、钳位二极管往往是一些小型肖特基触点、它们通常具有大约0.3V 的正向电压。

通过测量、我得出的结论是、这里的钳位二极管具有更高的正向电压。

A.我有关钳位二极管的技术教育是否已经过时? (肖特基二极管在高温下泄漏电流往往比较高...)

b:这些特殊的肖特基触点是否以某种方式特意具有更高的正向电压?

c.模拟开关的特殊情况下的二极管是否可能不是肖特基二极管、而是一些寄生 pn (体)结?

我 µA 有一个应用需要误用这些二极管作为整流器(不用担心、只要 μ m! 这就是我对低正向电压感兴趣的原因。

一个附带的问题是、相对于正向电压、是否产生了到 GND 和 Vcc 的钳位;我假设是这样。

我还假设二极管虽然被采用、但在其特性中并没有明显的工艺变化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值中的0.5V 偏移表明这些是普通硅二极管。

    该芯片可能是 P 型掺杂硅、因此它确实会形成从 GND 到所有引脚的寄生二极管。 从引脚到 VCC 的二极管可能是明确添加的元件。

    数据表对这些二极管不作任何保证(除了它们可以处理50 mA)。 如果你想依靠他们的特点,你必须衡量自己。