This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:最大 TJ

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1279364/sn74lvc1g3157-q1-max-tj

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

您好、TI 专家、

我是否可以知道最高结温为 1P1G3157QDCKRQ1?

期待您的反馈。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值与存储温度150 °C 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia Cheng 先生、

    您可以使用常见问题解答计算它: 如何计算模拟开关/多路复用器的最大结温。 它在最底部链接了一个 Excel 计算器。

    在最坏的运行情况下(最大持续电流、最大电压、最大温度下的最大 RON)、温度会低至230C。
    实际上、客户会使用 Clemens 提到的储存温度、因为开关在正常运行期间实际看到的值不会使结温升高。  

    谢谢。
    Rami