This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:切换交流电压信号

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1279381/tmux6208-swithing-ac-voltage-signal

器件型号:TMUX6208

您好!

我的系统中有21V 交流(最大)信号。 我使用了电阻器去电阻器将电压降低到3V 交流、因为 TMUX6208的输入 VDD 电压为3.3V 直流。VSS 连接到-3.3V 直流。

我是否可以将3V 交流信号馈送到 TMUX6208的任何源极引脚、因为它是交流信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如建议的工作条件所示、信号电压必须介于 VSS 和 VDD 之间。 这听起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。

    因此、如果 VDD 和 VSS 电源电压(直流)处于交流信号范围(峰峰值)内、那么此多路复用器可以承载交流信号、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢