This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23167:无 VIN 时

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23167
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1279135/ts5a23167-when-no-vin

器件型号:TS5A23167

您好!

当  TS5A23167 V+引脚为低电平时、无电源、

 NC1和 COM1的状态是什么? 是否将正常关闭?(短接至彼此)

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、  

    看起来该器件具有断电保护功能、因此当器件关闭(V+= 0V)时、NC1和 COM1引脚之间的状态应该为高阻态

    谢谢。
    Rami