This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:储能

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1278887/ts5a3159a-tstorage

器件型号:TS5A3159A

大家好、  

您可以检查 该器件的存储温度吗?  不同封装的温度是否相同? 谢谢!

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数硅器件、它是150 °C。 我想绝对最大额定值表中的标签是错误的、这些值是结/贮存温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    不确定为什么没有列出、但 Clemens 在这里是正确的。 通常、这些器件的温度为-65C 至150C。
    谢谢。
    Rami