This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:有关 TMUX646的问题

Guru**** 2471000 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1278929/tmux646-question-about-tmux646

器件型号:TMUX646

大家好、

客户现在正在寻找可支持 C-PHY 和6Gsps 速度的 MIPI 开关器件、我可以看到 TMUX646可支持 MIPI C-PHY、但未提及速度。 TMUX646是否可满足此要求? 如果没有、您有其他建议吗? 谢谢你。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、

    您能否进一步说明这一需求? 多路复用器将在信号上看到6GHz、还是在位编码后传输速率将是6Gsps? 例如、我的理解是 C-PHY 以2.28位/符号的速率对数据包进行编码。 因此、如果他们尝试每秒获取6G 个符号、则需要支持约6G/2.28 = 2.6GHz。  
    TMUX646可支持高达6GHz 的频率、该频率应能够支持 C-PHY 应用。

    TMUX646的数据表中提供了一些 C-PHY 示例  

    谢谢!
    Rami