This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23167:天线开关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23167, SN74CBTLV3126, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1278265/ts5a23167-antenna-switching

器件型号:TS5A23167
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3126TMUX121

您好!

我将2根125KHz 天线连接到开关 TS5A23167、通过它连接到125KHz 读取器、我使用 TS5A23167切换125KHz 天线。

读取器电流是包括天线电流在内的45mA。 天线直接连接到阅读器时、读取距离良好。  

但当我通过开关读数时、距离减小了40%以上。 该开关提供0.9 Ω 电阻和36pf 电容。

如何调整此36pf 或处理此情况..?、  

或者您是否为该应用建议任何其他开关。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    36pF 是不可调节的、这是与器件本身内部导体相关的寄生电容。 如果要减小布线的总电容、您需要选择电容较小的多路复用器。 这里的棘手之处在于 RON 和 CON 通常彼此成反比、因此在大多数情况下降低电容将增大电阻。  

    SN74CBTLV3126可提供低 RON 和低 CON 的最佳组合、同时能够支持45mA 并保持相同的 SPST 配置。 不过、RON 将会在5欧姆稍高。  

    但我想在本例中、我会使用 TMUX121。 这是 SPDT 但您可以将 SEL 引脚绑定到低电平、同时仍然只使用 EN/引脚提供与 SPST 相同的功能。  

    请告诉我您的看法

    谢谢。
    Rami