This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16211:关于上拉电流源

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1277416/sn74cb3t16211-about-pullup-current-source

器件型号:SN74CB3T16211

大家好、

我的客户对这种设备有一些问题。 数据表中的内容如下所示:

此器件的 I/O 端口具有一个上拉电流源、可在器件关闭时保持 VCC 的输出电压。

且输入大于或等于 VCC–1。 由于上拉电流源、输出电压

当工作频率较低且 I/O 端口连接到下拉电阻器时、电平可能小于 VCC

分级电阻。 为了保持 VCC 的输出电压、必须将一个上拉电阻器连接到 VCC、而不是

接地的下拉电阻。

[问题]

(1)了解 IC 在任一端口上具有可将输出电压保持在 VCC 的上拉电流源是否正确? 换句话说、当开关接通时、左侧和右侧都被上拉。
(2)您能否向我们提供上拉电阻器的值?  我想知道它是多少(千 k Ω,几 k Ω,等等)。
(3)关闭时、输出是否未连接到维持 VCC 的外部电流源? 换句话说、它在关闭时不会上拉?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    (1)是的、理解以下内容是正确的:器件的任一端口上有一个上拉电流源、可在开关打开时将输出电压保持在 VCC。 这意味着当相应的 OE 输入为低电平时、A 和 B 端口都被上拉至 VCC、从而启用开关。 凭借这一特性、该器件可支持在不同逻辑电平之间进行电压转换。

    (2)上拉电阻的阻值取决于工作频率、负载电容和信号所需的上升时间。 通常、一个3.3k Ω 的上拉电阻器对于这个应用是足够的。  

    (3)关闭时、输出不连接到保持 VCC 的上拉电流源。 换句话说、它在关闭时不会上拉。 相反、它的行为类似于具有高阻抗的开路。 数据表规定该器件的关断状态泄漏电流最大为10uA、这意味着开关关断时两个端口之间的电流最小。 数据表还指出该器件的关断状态输出电容典型值为5 pF、这意味着当开关关断时、端口之间会存在一些寄生电容。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。 它确实有所帮助。

    (2)您能告诉我们上拉电阻器的值吗?  我想 Ω 大概有多少(数千 k Ω、几 k~等)。
    Unknown 说:
    (2)上拉电阻器的值取决于工作频率、负载电容和信号所需的上升时间。 通常、一个3.3k Ω 的上拉电阻器对于这个应用是足够的。  [/报价]

    对于这个问题、我想问一下 IC 内部集成的内部上拉电阻器的值。 您能告诉我们内部上拉电阻器的值吗?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    所以我就明白了这个问题:您是否指的是数据表中提到的"上拉电流源"? 这不是使用上拉电阻器完成的。 而是通过晶体管实现。 该上拉电流源会根据您的输出电压而变化。 如果我在此有误解、请告诉我。  

    谢谢!

    亚历克斯