大家好、
我的客户对这种设备有一些问题。 数据表中的内容如下所示:
此器件的 I/O 端口具有一个上拉电流源、可在器件关闭时保持 VCC 的输出电压。
且输入大于或等于 VCC–1。 由于上拉电流源、输出电压
当工作频率较低且 I/O 端口连接到下拉电阻器时、电平可能小于 VCC
分级电阻。 为了保持 VCC 的输出电压、必须将一个上拉电阻器连接到 VCC、而不是
接地的下拉电阻。
[问题]
(1)了解 IC 在任一端口上具有可将输出电压保持在 VCC 的上拉电流源是否正确? 换句话说、当开关接通时、左侧和右侧都被上拉。
(2)您能否向我们提供上拉电阻器的值? 我想知道它是多少(千 k Ω,几 k Ω,等等)。
(3)关闭时、输出是否未连接到维持 VCC 的外部电流源? 换句话说、它在关闭时不会上拉?
此致、
大桥