This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:UART MUX

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1108, TMUX1102, CD74HC4067, CD74HC154, TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1273063/tmux1108-uart-mux

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TMUX1102CD74HC4067CD74HC154TMUX1308、TMUX1204

大家好、

我们正在寻找1:10 UART 通信的多路复用器、您能建议最佳解决方案吗? TMUX1108+TMUX1102正常吗?

此致!
泽明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样就能正常工作。 但您也可以使用1:16多路复用器、如 CD74HC4067。

    此外还有像 CD74HC154一样的缓冲16线路多路信号分离器、但没有等效的多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zemming、

    除了 Clement 注释(正确)之外、我想声明   CD74HC4067等16:1器件是您的最佳选择、因为它可以将1个主器件连接到10个其他器件。  

    我还想分享一个有关 UART 应用中多路复用器的常见问题解答、这可以帮助您了解有关这方面的更多信息!

    最后、 根据多路复用器 UART 的要求、此建议应该适用于您的应用!

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1064281/faq-what-analogue-switch-multiplexer-should-i-use-for-uart-applications

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Kameron:

    感谢您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉、再次打开该主题。 最终、客户希望使用 TMUX1204+TMUX1308来控制 UART 线路。

    IC2的一些输出将连接到两个器件、是否有任何问题?

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeming、

    很抱歉误解了您的初始问题。

    为了更好地理解您的问题、我想澄清一些问题、

    UART 是一种两线制通信协议、其中设备可以通过 TX 和 RX 线这两条线相互通信。

    TMUX1204和 TMUX1308无法用于 UART 通信、因为它们没有2个通道(一个用于 TX 信号、一个用于 Rx 信号)

     \

    但是、如果您想将10个 UART 器件连接到1个主 UART 器件、请查看下图。

    如果我能为您提供帮助、请告诉我。

    此致