This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:需要澄清使用1.8V 逻辑开关进行信号完整性检查的 VIH 规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1277884/tmux1574-need-clarification-on-vih-specs-for-signal-integrity-checks-with-1-8v-logic-switch

器件型号:TMUX1574

尊敬的德克萨斯团队:

我已经参考了具有1.8V 逻辑的开关的数据表中的"7.5电气特性"部分"TMUX1574DYYR"、发现它指定的最大高电平输入电压(VIH)为5.5V。 但是、尚不清楚在连接至我们处理器的1.8V 逻辑 I/O 时、该值是否适合进行信号完整性检查。

此信息对于确保 IC 和开关之间正确可靠的逻辑传输至关重要。

我计划为开关的电源引脚提供1.8V 电压。

你对这一问题的迅速澄清将是非常宝贵和非常感谢的。

非常感谢您关注此问题。

此致、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指出 VIH 是1.2V 到5.5V 之间的任何电压。处理器将发送1.8V 电压、即1.2V 到5.5V 之间。这样就能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道当电压为1.2V 或更高时、它总是会变得更高。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    在此应用中、1.8V 的值绝对适用! 正如 Clemens 指出的那样、在1.2V 到5.5V 之间的任一电压值都可获得高电平。  

    此致、

    亚历克斯