This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:具有输入保护功能的类似器件

Guru**** 2471570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1208, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1277734/tmux1208-similar-part-with-input-protection

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1511、TMUX1108

您好!

我正在寻找与 TMUX1208类似的器件、该器件可以在不存在 VDD 时承受输入电压。 TI 是否有这类器件?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TMUX1208的哪些方面最重要? 如果必须具有1.8V 逻辑、那么此处最匹配的是我们的4通道 SPST、TMUX1511。 如果您不需要1.8V 逻辑、我们的一些旧器件可提供更大的灵活性。 请告诉我 TMUX1208的哪些特性是必备特性、如果需要、我可以帮助您了解更多的备选方案!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们确实需要1.8V 逻辑。 TMUX1511看起来像1:1开关、而 TMUX1108是8:1多路复用器、因此在这里无法正常工作。 如果还有其他选项、请告诉我。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们同时具有断电保护功能和1.8V 逻辑支持的8:1开关可能比您需要的更多。 在该配置中包含这两种特性的产品是 TMUX7348F 和 TMUX7308F。 即使对于4:1、我们具有此功能集的唯一选项是 TMUX7349F。 这些是电压更高、功能丰富的器件、因此可能超出您的理想价位。 您是否愿意采用4通道2:1开关进行设计? 如果是、 TMUX1574 将是此处的最佳选择。  

    此致、

    亚历克斯