This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:用 IBIS 模型编写的信息

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1277077/sn74cb3t3306-information-written-in-ibis-model

器件型号:SN74CB3T3306

运行仿真的人指出 IBIS 模型中没有输出信息。
是否有包含输出信息的文件?

如果文件不存在、我想设置临时参数。 是否能够计算输出信号的上升时间和下降时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件为无源开关、没有任何输出。 CB3T3306A_IO_S 模型描述了这些开关、这些模型指定了电压/电流关系(即导通电阻)。

    请参阅 [常见问题解答]如何在模拟开关/多路复用器中实现近似传播延迟和通道间偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我知道 Ron 可以把无源开关看作简化电路。

    该器件可耐受5V 电压、但是
    其表示"输出跟踪 VCC (+3.3V)"。
    不可能简单地认为是 Ron 来响应。
    有没有更好的方法?

    不能通过输入+5V 进行仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第6.7节的图1/2/3所示、5V 的输入电压将被钳位到 VCC (减去 Ron 引起的压降)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问您使用什么来模拟 IBIS 模型吗? 我熟悉将 高级设计系统(ADS)用于我们的仿真。 当我加载模型时、我能够获得输入和输出波形。 在较旧的 E2E 中、我们的另一位工程师为 如何运行仿真提供了粗略的指南。 您是否可以使用这些步骤再次授权? 如果这有帮助、或者您仍然有问题、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯