请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6121 专家、您好!
我们有一个计划将该器件用于模拟音频信号。
这是我们的原理图。
没有问题吗?
您能检查并发送反馈吗?

此致、
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
我们有一个计划将该器件用于模拟音频信号。
这是我们的原理图。
没有问题吗?
您能检查并发送反馈吗?

此致、
迈克尔
Michael、您好!
1.对于此应用、我想知道您的音频信号是仅通过源极引脚传递正电压还是将在正负之间来回切换?
我之所以提出这个问题、是因为从我在原理图上看到的内容可以看出、只有单个电源才允许通过0伏至12伏的信号。
2.我还建议使用 0.1 µF 到10 µF 的电源去耦电容。
请让我知道,在你最早的说服!
3.您能否发送一个原理图来显示该器件的 VSS 引脚和另一个通道、因为这是一个双通道器件?
此致、
卡梅隆