This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有中断功能的基于 CAN 的汽车 IO 扩展器

Guru**** 2588745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1276852/can-based-automotive-io-expander-with-interrupt

我们计划使用 具有中断功能的8位基于 CAN 的汽车 IO 扩展器。 您能为满足以下要求推荐一些器件吗?

  1. 8位
  2. CAN 接口
  3. 汽车
  4. 带有中断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopika、您好、

    如果您需要具有 CAN 接口的器件、则 TRX 团队将是您处理此申请所需的产品系列。 我将把这个 E2E 转移到他们身上。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopika、您好、

    感谢您在 E2E 上分享问题。  

    TI 目前没有任何包含 CAN 协议引擎的 IO 扩展器。 我们的大多数 CAN 器件仅是处理数字 TXD 和 RXD 信号到差分 CAN 总线信号 CANH 和 CANL 之间的物理层转换的收发器。 TCAN1044A 等收发器可与 CAN 协议感知 IO 扩展器结合使用、以实现所需的功能。  

    还有一种正在开发的称为 CAN FD Light 的新接口协议、其设计为具有高度集成器件的低成本解决方案、这些器件可以直接与 CAN 总线连接、以驱动片上 IO 通道或 UART 或 SPI 等其他本地协议。 目前、我们没有可用于采样的器件、但根据您的时间线、未来的解决方案将受益于这种基于 CAN 的 IO 扩展器、因此最好记住这一点。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特