This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:连接 TMUX1108与 ADS1291

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1272780/tmux1108-interfacing-the-tmux1108-with-ads1291

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件:ADS1291

我们在阅读 8输入 EEG 使用8:1多路信号分离器(TMUX 1108)获取一个输出。 之后、我们在 ESP32的协助下、使用 ADS1291转换此数据、并且采用2K (即250 * 8)的采样率。 我们通过 ECG 仿真器以0.5 mV 和72 bpm 的值提供输入、而在主机侧、我们用带通(1-40Hz)和陷波滤波器(50Hz)过滤数据。 下面列出了我们面临的问题:

问题1:当我们通过电极从人体(生理信号)提供输入时,它不会接收数据,而是在使用心电图模拟器时,它会收集数据。

问题2:(电流问题)我们将通过 TMUX 的第一个通道提供输入、它会反映在 ADS1291之后的第三个通道中。 此外、如果我们移除一个输入(浮动一个输入、下拉另一个输入)、则上方和下方的连续通道将受到影响。

问题3:(电流问题) ADS1291寄存器有时无法正确写入。

问题4:当我们从 TMUX 的一个通道移除信号输入时、在这种情况下、其他三个通道会受到影响。 例如、如果我们从第一个通道(悬空)删除输入、则第二、第三和第四个通道停止工作、而所有其他通道继续正常工作。