This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:IN 引脚输入泄漏测量高于规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1267341/ts5a3166-q1-in-pin-input-leakage-measurement-higher-than-spec

器件型号:TS5A3166-Q1

您好专家

我正在尝试验证数据表中的输入漏电流规格。  

我将向 V+电源引脚施加5.5V 电压、然后向 IN (引脚4)发送+5.5V 和/或0V。  

我看到在 V_IN = 5.5V、123nA 且 V_IN = 0V 时的泄漏电流为89nA。

有人能指导我为什么看到这些结果、或者如何更准确地衡量这些结果吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我想问一下您的漏电流测试设置如何?

    另外、您还将使用什么测量工具进行此测试?

    让我联系我们的验证团队、看看我们如何像您看到的那样测量非常精确的漏电流。

    请尽快进行回复!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron

    如果您有关于验证团队如何测量此参数的更多详细信息、请告诉我。

    我们的设置将所有引脚 NO、COM、输入和 Vcc 引脚连接到 PCB 上的 BNC 连接器。

    我们使用了 Keysight B2912A 精密源/测量单元来测试漏电流。

    对于输入泄漏电流、我们将该设备的输出连接到了该器件的输入引脚。

    感谢你的帮助。

    此致、

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 吉姆将很快更新这个论坛与更多的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我有一份关于此问题的最新消息。 与验证团队交谈后、我发现了以下内容。

    您发现的此问题可能与设置相关、也与电路板相关。 验证团队使用的电路板具有更低的寄生泄漏电流。

    您可以做的一件事是对器件进行相同的测量、并对您的设置进行开路插座校准。 基本上、您需要在使用和不使用器件的情况下进行相同的测试、测量中的差值就是器件实际导致的结果。

    此致