This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:最大值 支持 I2C 数据速率、是否有最小压摆率规格

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS5A623157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1272411/ts3a24157-what-would-be-max-i2c-datarate-supported-and-is-there-a-min-slew-rate-spec

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件: TS5A623157

您好!

在封闭威胁中  

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/390098/i2c-2-1-multiplexer-application-for-ts3a24157-2-channel-spdt-switch?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3A24157%20i2c#

我们确认、采用 uQFN 封装的 ST3A24157 将支持两端均带有上拉电阻的典型 I2C 应用。  我们是否有关于最大值的任何指示? 器件将支持的数据速率、如果是400kbit/s 、最小值为 12ns 的下降时间会让器件进入任何限制?

在我们的应用中、客户看到了一些奇怪的效果、但我们不清楚这是建模上的问题、还是我们测试了任何与最大 I2C 数据速率或压摆率限制相关的内容。

有了50 MHz 带宽、我不会有任何期待。

期待您的反馈、Bertram