This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:最小导通电阻

Guru**** 2379660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1265544/sn74lv4052a-minimum-ron

器件型号:SN74LV4052A

大家好、

您能告诉我最小的 Ron 是什么吗?


Br.
Kengo,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    由于大多数客户需要导通电阻较低的器件、因此 TI 通常不会提供 Ron 参数的最低规格。 我想问一下您为什么要查询最小 Ron? 哪个器件连接到需要最小导通状态电阻值的开关? 通常、较低的 Ron 不是问题。 我们仅说明典型值和最大值、因为这些是限制因素、对于在最坏情况下构建设计的设计、这些因素是限制因素。  

    您是否见过 规定最小导通状态电阻的竞争器件?

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

      现在已经是大约一个月了。 只是想在这里跟进!

    此致、

    亚历克斯