This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:如何破译 DIFF IO

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1264602/tmux646-how-to-breakout-rout-the-diff-ios

器件型号:TMUX646

我将使用您的10通道 MIPI 开关在设计中、尝试针对100欧姆阻抗对差分 IO 进行布线。  数据表布局示例显示

差分 IO 布线方式成对位于顶层和底层、但评估 板显示的是在第1层和第2层布线的差分 IO。 非常令人困惑! 对我来说、评估

电路板是喷出差分 IO 的唯一方法、但通过查看光绘文件可知;我看不到您是如何维持电路板的100欧姆差分阻抗的

和2层成对放置一对。  您能否详细说明如何在您的评估板上做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    对于本数据表与 EVM 之间的混淆、很抱歉。 EVM 在第1层和第2层下面包含一个接地层、用于对信号进行布线。 由于采用这一层、我们能够保持100欧姆的差分阻抗。 请告诉我这是否解答了您的问题!

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    现在已经是大约一个月了。 只是想在这里跟进!

    此致、

    亚历克斯