This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:振铃和过冲

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1271533/tmux1134-ringing-and-overshoots

器件型号:TMUX1134

您好、TI!

我们正在观察到大量振铃和过冲效应(PFA)。 我们可以使用什么补偿技术来使电阻负载上的瞬态行为变平坦?

需要通过 SPDT 在电阻负载上以100ns 的间隔施加1V 精确电压、请 参考图3。

SELECT 引脚上的噪声水平是否影响 SPDT 的源漏信号? 如果 SELECT 引脚从4.8V 至5V 获得振荡(200mV 的随机噪声)信号、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    在从高电平切换到低电平时是否会出现振铃? 一种可能的解决方案是在开关的漏极引脚处将一个电容器接地。 电容器值会随过冲量而变化、但可能大约为100pF 至0nF。 额外的电容将降低过冲的影响、但也会影响系统的时序和稳定要求。 我们有一个 关于振铃和过冲主题的常见问题解答

    期待您的答复。

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、在将电压从0更改为1时会出现振铃、反之亦然。 在漏极引脚的接地端放置一个电容器将终止所需的脉冲完整性。 您还会提出其他解决方案吗?

    谢谢。此

    致、 迪帕克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您是否能够首先查看常见问题解答帮助中的其他提示?

    诸如以下项目:

    • 保持输入线路尽可能短、以减少寄生电感和电容。
    • 使用实心接地平面有助于降低电磁干扰(EMI)噪声拾取。
    • 敏感的模拟走线不得与数字走线并行排布。 尽可能避免数字布线与模拟布线交叉、仅在必要时以垂直交叉方式布线。
    • 为了减少布线拐角导致的反射、最佳实践是使边缘变得圆滑、以保持布线宽度一致。
    • 将负载阻抗与源阻抗匹配、以最大限度地减小信号反射

    此致、

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    已经有好几天了。 只是想在这里跟进!

    此致、

    亚历克斯