This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:带多路复用器的 SPI 线路上的上拉电阻器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1275875/tmux1574-pull-up-resistors-on-spi-lines-with-mux

器件型号:TMUX1574

使用 TMUX1574将 SPI 从微控制器连接到两个器件时、每个器件的 SPI 信号是否需要上拉电阻器?

如果没有上拉电阻器、则发送到未选择器件的 SPI 信号将悬空。

此图表来自数据表:

 是否也可以使用两个 TMUX1574将四个 SPI 器件连接到一个微控制器、如下所示?

SEL 和 EN 信号将由微控制器上的端口位控制。