This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:此部件是否可用于双主机?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1275369/ts3a27518e-can-this-part-to-be-used-for-dual-host

器件型号:TS3A27518E

您好!

我对 TS3A27518E 的应用有疑问。 在数据表中、显示该 IC 可用于对两个 SD 卡和一个主机控制器的 SDIO 端口进行多路复用。 但在我们的应用中、我们有两个主机和一个 SD 卡。 那么、我可以将此部件用于双主机控制器和一个外设吗?  

仅供参考-我 之前使用了 TXS02612RTWR、但它不起作用、因为 TXS02612RTWR 具有单向时钟、无法满足我们两台主机的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关是双向的、因此这是可能的。

    普通开关不了解 SD 协议。 您可能需要在切换主机后重置并重新初始化卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant 您好!

     TS3A27518E 是一款2:1模拟开关、而且模拟开关是双向的。 它可用作应用中的1:2开关。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您的确认。  
    另外、请告诉我、此 IC 是否有评估套件。 因此、我们还可以订购该套件并在进入新版本的电路板之前对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant 您好!

     TS3A27518E 具有评估套件。 请注意、它没有用于 RTW 封装的占用空间。

    订购页面: https://www.ti.com/product/TS3A27518E#all 

    谢谢。

    近红外