This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:TS3DS10224 USB 集线器接口

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, TS3USBA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1274412/ts3ds10224-ts3ds10224-usb-hub-interface

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件: TS3USBA225

您好!  

我们选择了 USB 多路复用器 TS3DS10224 (2 :4)和 TS3USBA225 (1:3)作为我们的应用之一。 具体接口如下:

在这种情况下、 TS3USBA225的输出 通过 MCU 或其他器件的其他信号连接到 TS3DS10224 (另一个多路复用器)。 请检查上面方框图中的连接。

根据电流块、MCU 的1.8V USB D+/D-线路直接连接到 OUTB0。 那么、在连接到 OUTB0之前、是否需要使用电压电平转换器?

类似地、 来自 USB 集线器的 USB D+/D-线路(其 IO 电平为2.4V、连接到 VCC)连接到 OUTA1。 因为 USB 多路复用器位于3.3V 电源轨上。

如果需要修改任何其他信号线、敬请告知?

我已经使用1:3多路复用器验证了接口。 请验证2:4 MUX 接口。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271762/ts3usba225-ts3usba225-usb-hub-interface

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash、

    TS3DS10224 由3.3V 电源供电、因此1.8V 和2.4V 输入可正常工作。 无需电压电平转换器。

    您的原理图看起来很好、两个器件都能可靠地工作。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您发送编修。