This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:串扰频率响应

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TMUX1119, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1273826/tmux121-cross-talk-frequency-response

器件型号:TMUX121
主题中讨论的其他器件:TMUX1574、TMUX154E 、TMUX1119

电流数据表未提供此器件串扰的频率响应图。 您能否提供一些典型性能图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    遗憾的是、我们没有此器件的串扰图、但 您能否详细说明具体用例 以及串扰问题的原因? 如果我有更多信息、我可能会提供一些帮助。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您的答复。 我们正在考虑在时钟分配系统中使用此部件、在此系统中、我们希望能够在两种不同的源频率之间进行选择。 (即100MHz 和120MHz)我们需要尽可能减少耦合到所使用的时钟频率上的未使用时钟频率。 低附加相位抖动也是此应用中的一个重要标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    感谢您的澄清。 我推荐几款可能适合您的应用的器件:

    如果您有任何问题或疑虑、敬请告知。

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您的建议。 我应该能够更清楚地说明我的应用。 关断隔离与串扰同样重要。  在100MHz 到120MHz 区域、 TMUX1574的关断隔离 为 ~30dB、而 TMUX154E 在 100MHz -128MHz 的频率范围内表现略好。 TMUX154E 在~40dB 时性能略好。

    在本次讨论之前、我手持看一下 仅具有~26dB 关断隔离功能的 TMUX1119DCKR。 因此、TMUX154E 确实比 TMUX1119在这方面有所改进。 TMUX154E 的唯一缺点是、它的串联 RDon 和 Con 增加、因此在100MHz 至120MHz 处具有更高的插入损耗。 我可能可以承受因关闭隔离而产生的14dB 改进所导致的损耗增加。

    感谢您的帮助

    托德