This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384:应用问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3384, SN74CBTD3384C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1274151/sn74cbtd3384-application-issues

器件型号:SN74CBTD3384

大家好、

目前使用的是 ZNYQ FPGA、外部器件电流注入 IO 有问题。

SN74CBTD3384是否可以 解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;此类开关可用于设备之间断开连接。

    (请注意、CBT/CBTD 器件专为5V TTL 信号而设计;如今、您应该选择 CBTLV/CB3Q/TMUX 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    多路复用器可用作缓冲器和开关、以控制器件之间的电压信号、从而可在您的情况下用于解决问题。  

     SN74CBTD3384C (SN74CBTD3384即将停产)是一个不错的选择、具体取决于您所需的电压电平。

    请参阅我们的产品页面、您可以根据您的系统要求的规格来过滤多路复用器的不同参数: https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html 

    谢谢。

    近红外