This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:用于3G SDI 的 TMUX136

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1273763/tmux136-tmux136-for-3g-sdi

器件型号:TMUX136

TMUX136是否可以与 SMPTE 424 3G SDI 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    根据我的理解、这应该没问题。  

    即使3GPS 信号通过多路复用器 确实是真正的3GHz 信号、此设备带宽也足够高以传递该信号。

    下面是一个有用的 e2e 常见问题解答 、其中可以详细讨论此主题  

    此致、

    卡梅隆