This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:TMUX405xPWR 和 SN74LV405xAPWR 的比较

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1272592/tmux4053-comparison-of-tmux405xpwr-and-sn74lv405xapwr

器件型号:TMUX4053

大家好、

客户想问:

TMUX405xPWR 和 SN74LV405xAPWR 之间的详细区别是什么?

谢谢

索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV 仅在较低电压下工作、不支持低于 GND (引脚7也为 GND)的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    除电压外、是否 存在其他差异?

    谢谢

    索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX 具有更好的模拟特性、即更高的带宽、更少的串扰等; 并在所有电源电压下支持1.8V 控制信号。

    所有的电气特性几乎都不同。 但对于处理5V 数字信号、它们可以相互替代。