This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:源极与漏极之间的延迟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1271813/tmux1248-delay-between-source-and-drain

器件型号:TMUX1248

客户将只选择 一次。 如果未进行选择、源极和漏极之间的操作是否会有任何延迟? 还是电阻仅为3欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    可以使用以下常见问题解答中的公式 近似表示延迟:[FAQ]如何在模拟开关/多路复用器中估计传播延迟和通道间偏差?

    因此、对于5V 电源的情况、我们可以使用以下信息来获取延迟

    TMUX1248 电源为5V、RC 负载为 RL = 50Ω、CL = 20pF。 在5V 时、典型导通电阻为3Ω、而导通电容为23pF。 因此、负载电容器将为20pF + 23pF、而 RTH 将为3欧姆(典型值)、因为 RON<< RL。 这会产生大约129ps 的传播延迟。 3倍(20pF+23pf)

    此致、

    亚历克斯