This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:查询封装高度容差

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1270050/sn3257-q1-query-the-tolerance-in-height-of-the-package

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9534A

我在数据表中看到了像 pca9534a 这样的一些数据表指示了数据表中高电平的容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。

但在数据表 SN3257-Q1中、只有最大高电平。

对于此数据表、有任何关于高容差的信息吗?

或者该数据表的容差不可用。

如果我错了,请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jovanni、

    我已经在内部与我们的团队进行了接洽、并将在收到反馈时给您一个答案

    谢谢

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢你的帮助。

    期待您的回复。

    谢谢

    -Jovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jovanni、

    封装高度规格为1mm +/-0.1mm

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami。