This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:TMUX1308QBQBRQ1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1270948/tmux1308-tmux1308qbqbrq1

器件型号:TMUX1308

大家好、我需要连接4个直流电机的霍尔传感器。 每个电机都有2个霍尔传感器输出。

MCU 上的引脚没有太多、因此我需要一个多路复用器、我可以使用该多路复用器来选择所需的霍尔传感器输出并与 MCU 的单个引脚连接。

这样、我可以根据需要使用 MCU 的单个引脚读取所有霍尔传感器数据。

我认为它可以工作、但我需要知道、使它工作是否需要一些其他无源或有源器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合开关的行为非常类似于59 Ω 电阻。 这会起作用、就像直接连接一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    它是否需要任何其他无源器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要(除非您已经需要一个用于直接连接。)