请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A24159 主题中讨论的其他器件:PCA9534A、
我看到一些数据表、像 pca9534a、在数据表中指明了封装的高度容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。
但在数据表 TS3A24159中、仅有最大高电平。

数据表中是否有任何有关此封装的高度容差的信息?
或者此数据表中未提供靠近封装的容差。
如果我错了,请告知。
谢谢你。