This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245A 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1270457/sn74cbtlv3245a-questions-of-sn74cbtlv3245a

器件型号:SN74CBTLV3245A

尊敬的团队:

我已就  SN74CBTLV3245A 提出如下问题。

Q: 假设 SN74CB5LV3245A 两侧的 A 和 B 端口均未上拉和下拉、且 OE#=L 启用芯片。 此时、如果 A 端口=高阻抗、则 B 的状态是什么(H、L 或高阻抗)?

答: 有源连接的行为非常类似于5 Ω 或2 Ω 电阻。 因此两侧都将浮动。

相关问题:  

悬空并不意味着 B 端口的状态为高阻抗、对吧?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    A 和 B 引脚的状态将完全由连接到它们的元件确定。 因此、如果未上拉或下拉引脚并且器件 A 和器件 B 为高阻抗输入、则是、端口 B 的状态将为高阻抗、这将使其保持悬空。  

    它将有效地看起来像这样:

     谢谢!
    Rami