This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:ICC 典型规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269965/sn74cbtlv3257-icc-typical-spec

器件型号:SN74CBTLV3257

您好!

在数据表中、最大 ICC 为128mA、如下所示:

但在电气特性中、Icc 是 uA、每个通道的典型电流是多少?

感谢&最好的

井水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表中的 Icc 值描述了有多少电流流入 VCC 和流出 GND。
    通道电流绝对最大额定值描述了器件在哪个电流介于相应的 A 和 B 引脚之间时可能会损坏器件。