This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:输入上的不同电压电平

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269726/ts3a27518e-q1-different-voltage-level-on-input

器件型号:TS3A27518E-Q1

您好、TI 专家。

我想确认以下想法是否可行。

由于 IC 在特定 ron 的导通状态期间充当无源开关。

VCC 高达3.3V、  

我们是否可以使用 INx 引脚来控制 COMx 引脚上的电压电平、将 NCx 引脚偏置为1.8V 并将 NOx 引脚偏置为3.3V?

因此、COMx 引脚可以是1.8V 输出或3.3V 输出。

主要问题将是 I^2 * ron 产生的热量。

然后使用 TA +[Rthej-A *(I^2*R)]= TJ 评估是否存在任何热问题。

如果我错过了任何东西,请告诉我们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有超出预期的高电流使您在这里感到担忧?
    就像您说的、您当然可以在一个源极引脚上实现3.3V 输入、在另一个源极引脚上实现1.8V 输入、并且让 COM 在1.8V 和3.3V 信号之间切换。 只要您的电源至少为3.3V、就没有问题。
    对于热、这通常不是问题。 尤其是考虑到器件的额定电流不是如此高、并且额定值考虑了热性能。 因此、只要保持在该器件中的50mA 规格范围内、就不会出现问题。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们现在没有遇到任何问题。

    只是想在调整原理图之前检查它是否可以正常工作。

    谢谢你。