This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:规格检查

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269633/tmux1574-spec-check

器件型号:TMUX1574

您好

客户有问题。 TMUX1574PWR 之前用于 SPI 1.8V。 现在、如果需要将其更改为3.3V (VDD、EN、SEL 也更改为3.3V)、可以使用它吗? 如果没有、您会推荐哪一个? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    它们应该可以应对变化。 实际上、如果使系统更改更容易、他们甚至不需要将 VDD、EN 或 SEL 更改为3.3V。 TMUX1574将传递最高 VDD x 2的信号(限制到最大5.5V)。 因此、如果他们保持1.8V 电源、他们仍然可以安全地通过高达3.6V 的电压。  
    此外、 VIH 和 VIL 阈值 在所有电源电平范围内都是一致的。 因此、如果它们保持1.8V SEL 和 EN、器件在3.3V 下仍将兼容。  
    如果他们将所有这些转换为3.3V 也可以正常工作、但如果更容易的话、我上面推荐的也是一个解决方案。

    谢谢!
    Rami