This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:关于无线电源传输的高电压容差多路复用器/开关的查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX6209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269438/tmux1072-inquiry-regarding-high-voltage-tolerance-mux-switch-for-wireless-power-transmission

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件: TMUX6209

您好!

我目前正在为我们的无线电力传输系统寻找一种高电压容差多路复用器或开关。 该组件将连接到单线圈、并将按照特定的顺序在 Qi (无线电力传输)和 NFC (通信)模式之间进行切换。 我们面临的挑战是线圈电压可以高达15V。 我对此有几个问题:

  1. 可以将 TMUX1072用于我们的应用吗? 似乎 COM 端口是合适的,但我有保留的 NC 和没有端口。 文档中的电压容差规格似乎有所不同、即使这些端口是物理连接的。

  2. 如果 TMUX1072不适用、TMUX6209是否是可行的替代器件? 我们的电源电压范围通常为4V 至5V。

  3. 如果这些选项都不适合,您能推荐任何其他更适合我们的具体应用的产品吗?

感谢您及时关注这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在这里、TMUX1072也许对您有用、但我可能需要更多信息来了解您的预订。
    TMUX1072可让漏极侧达到18V、但会将漏极与源极隔离、因此源极不会看到18V (本例中为15V)。 因此、虽然您可以肯定 NC/NO 端口具有与 COM 不同的额定值、但 NC/NO 引脚仍应具有这一保护层、因为一旦漏极输入高于大约5.8V、信号路径就会被隔离。

    现在、您是否预计可同时到达 NC/NO 和 COM 的15V 电压? 我们是否可以预计其电流较低(50mA)?

    如果您不希望 NC/NO 引脚上看到15V 电压、并且电流限制在50mA 以下、那么1072应该可以在此处使用

    如果您有任何其他想法或问题、

    谢谢!
    Rami