This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-Q1:输入保护电路

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1269083/cd74hc4051-q1-input-protection-circuit

器件型号:CD74HC4051-Q1

您好、

由于系统中的电压为-24、为了避免 Ax 至 GND 的过压损坏、是否可以限制最大电流以避免对器件造成负电压损坏? 最大限制电流应该是多少? 感谢、系统中可能有-24V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GND 和输入之间有一个钳位二极管。 您可以添加一个值至少为24V / 20 mA = 1.2 kΩ 的限流串联电阻器。