This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108EPWR

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1268176/txs0108epwr

尊敬的团队:

请提供以下有关以下电平转换器的详细信息:TXS0108EPWR、TXB0106PWR、TXB0108PWR

高电平输出电流和低电平 输出电流。
*最大输出电流  

还建议使用具有更大输出电流的电平转换器。

此致、
雅夏什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TXB 器件、保证输出电流为20 µA。

    TXS 器件是无源开关。 高电平输出电流通过内部上拉电阻器产生、为20 µA;对于低电平电压、A 和 B 引脚处于连接状态、电流取决于外部器件的驱动强度。

    自动双向电平转换器不能具有高驱动强度(因为它们必须允许其他器件覆盖电压电平)。 如果您需要具有适当输出缓冲器的电平转换器、则必须使用固定方向或方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yashash、

    只有固定方向/方向控制型转换器能够提供缓冲。 最高驱动强度8通道转换器将是 LXC8T245/LVC8T245、它能够提供高达32mA 的输出电流。 另请参见也可用于缓冲解决方案的 AVC8T245、AXC8T245。  

    此致、

    插孔