This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T1G125:上拉电阻

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T1G125, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1268091/sn74cb3t1g125-pull-up-resistor

器件型号:SN74CB3T1G125
主题中讨论的其他器件: LSF0101

SDI-12( 5Vシステム)通信を3.3Vシステムにレベルシフトしたい SN74CB3T1G125の使用を検討しています。プルアップ抵抗なしで使用できますか

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0101会更便宜。

    CB3T 和 LSF 器件是只允许低电平电压通过的无源开关。 为了生成高电平输出电压、它们需要在5V I/O 上连接一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ありがとうございました