This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4053:CD74HC4053M96引线镀层

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1266233/cd74hc4053-cd74hc4053m96-lead-finish

器件型号:CD74HC4053
主题中讨论的其他器件:TMUX4053

您好!

在 TI.com 上、CD74HC4053M96 引线镀层/焊球材料列为"NiPdAu | SN"。 是否可以仅订购此 P/N、它仅含 NiPdAu 涂层、而不包括 SN?

谢谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只能通过订购 CD74HC4053M96G4来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 遗憾的是、 CD74HC4053M96G4是 LTB、目标是为 CD74HC4053M 找到有效的替代器件。 您有什么建议?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

     CD74HC4053M96G4 正在由我们的新款器件 TMUX4053取代、该器件仅随附 NiPdAu 镀层。

    以下 是 器件页面和订购详细信息: https://www.ti.com/product/TMUX4053#pps 

    此致!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 SOIC 封装、TMUX4053就不是 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他几个问题:

    这是否意味着 CD74HC4053M96在成品中会有一些铅?

    您能否提供器件的 RoHS 证书和材料明细?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

     CD74HC4053M96 在成品中没有铅。

    这是 RoHS 证书和器件的材料细分: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=CD74HC4053M96 

    此致、

    近红外