This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4597:带宽与温度、电源等因素的关系。

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1267206/ts5a4597-bandwidth-vs-temperature-supply-etc

器件型号:TS5A4597

您好!

 TS5A4597的标称25C 带宽 为450MHz。  客户希望通过125MHz 信号、并要求验证我们是否有该产品在温度范围内的带宽数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    不幸的是、我们没有此器件带宽随温度变化的数据、因为这是一个较旧的器件(2oyrs)。

    不过、带宽不应与温度相关、并且该器件是否可视为低通 RC 滤波器。 其带宽取决于器件的内部 r 和 c、并且也可根据负载而变化。

     https://www.ti.com/video/5258897613001

    如果您需要更多帮助、请告诉我!