This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:我可以将 CD74HC4052四通道双路复用器用于 I2C 或 UART 多路复用吗?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1266794/cd74hc4052-can-i-use-cd74hc4052-4ch-dual-mux-for-i2c-or-uart-multiplexing

器件型号:CD74HC4052

您好!

我一直使用 CD74HC4052 (四通道、双路复用器)在一些模拟信号之间进行切换。 我想知道是否可以使用同一个 MUX 来扩展微控制器的 UART 或 I2C 线路? 理念是仅使用 S0和 S1选择线路在多个通道之间切换。  

理论上、我最多可以在同一条 I2C 线路上具有4个 I2C 传感器并在它们之间进行切换、或者具有4个 UART 模块并在它们之间进行切换。

我的所有外设/传感器都只有3.3V 电压。 我通常看到 I2C 的最大速率为400kHz、UART 的速率为115200bps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、模拟多路复用器也可以处理数字信号(具有相同的电压和带宽限制)。

    请注意、数字输入绝不应悬空、因此您可能需要添加上拉/下拉电阻器。