This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:请提供 EMI 报告

Guru**** 2588395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1262539/tmux1308-please-provide-emi-report

器件型号:TMUX1308

请提供 TMUX1308QBQBRQ1的 EMI 报告

Valeo 需要 TMUX1308QBQBRQ1的 EMI 报告作为 PPAP 认证的证据之一。

原因- Valeo 担心在 Ton 和 Toff 切换行为期间产生高 dv/dt 会带来风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feiran、

    请允许我花一点时间与 完成此测试的其他一些 TI 产品系列进行核对。  

    我会看看我是否能找到一些可以对您的请求有所帮助的信息 、然后更新这篇帖子。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    能否查看您是否支持 TMUX1308QBQBRQ1的 EMI 报告? 如果是、您能否提供测试时间表?

    谢飞兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feiran、

    我们目前尚未提供此报告、但我们将开始对此器件进行测试、并希望通过电子邮件将此对话移至离线状态。 此外、创建此报告时、我们会将该论坛移至内部论坛、并提供相关结果。

    感谢您的耐心等待  

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在9月15日前提供报告。 您能否查看 TI 是否可以在9月15日之前向我们提供产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可以做到的。 此外、我认为有一个脱机线程、您的现场计数器器件将与我们的团队讨论测试。

    将在我们完成测试时更新您的信息。