This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BTS7002-1EPP 等效 EVM 或 LaunchPad

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1265287/bts7002-1epp-equivalent-evm-or-launchpad

主题中讨论的其他器件:TPS1HC30EVM

我正在寻找一款 LaunchPad 或 EVM、可以将其与连接 WiFi 的 MCU 开发板配合使用、该开发板具有与 BTS7002-1EPP - Infineon Technologies 相同的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    我们不会有任何与此等效的 BoosterPack/Launchpad 兼容器件、因为它的电流能力高达21A。 我们最接近的产品是 TPS1HC30EVM、它具有 BoosterPack 接头、可实现最大5A 的电流。