This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245APWR 与 TC7MBL3245CFT

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1265122/sn74cbtlv3245a-sn74cbtlv3245apwr-vs-tc7mbl3245cft

器件型号:SN74CBTLV3245A

团队、

客户想知道 TI 的 SN74CBTLV3245APWR 与 Toshiba 的 TC7MBL3245CFT 之间是否存在任何规格差异 。 您可以帮助提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VCC = 1.8V 或温度高于85 °C 的情况下、SN74CBTLV3245A 不工作。 电气特性不相同、但非常相似;在电源电压和温度限制范围内、它可替代 TC7MBL3245CFT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

     SN74CBTLV3245APWR 与 TC7MBL3245CFT 相比具有更低的典型 Ron (5欧姆与6.5欧姆)。

    我通过电子邮件跟进了您的问题、并详细比较了两款器件。

    谢谢。

    近红外