This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:电流能力和误导

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1263243/sn74cb3q3253-current-ability-and-misdirection

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件: UCC27211

尊敬的 专家:

我们的客户 Ericsson 正尝试 在其电源模块中使用 SN74CB3Q3253。

SN74CB3Q3253、用于选择不同的驱动器操作。 来控制不同的开关开启和不同的电压输出。

 A 侧链接至3.3V、B 侧链接至 UCC27211 (驱动器)的输入(HI、LI)。

客户有两个问题:

1 μ s)会出现瞬态错误方向 吗? 例如、由于时序同步、在 HH (B4)切换至 LL (B1)期间会发生短暂 HL (B3)状态。 会导致误导吗?  

2 μ A 的)电流是否足以驱动 UCC27211 芯片? (它们都是信号芯片、这应该不是问题、但客户也希望确认、因为数据表中没有最大输出电流信息。)

谢谢!

此致、

汤米·毛毛晓东

现场应用工程师实习生| TI 半导体北京分公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    1.如果我正确理解,当你的复用器短暂地处于 B3状态,它会连接一个端口到 B3端口,并短暂地把它作为一个在 信号路径上。 这不应导致瞬态错误指示、而是在从连接 B4端口转换 到连接到 A 的 B1时显示为轻微延迟。  

    同样、此器件是无源多路复用器、不会转接驱动信号。 仅将其从 A 传递到 B。因此、从 A 传递到 B 的电流/电压需要足够高才能驱动 UCC27211。  此外、这是该器件可在输入端处理的最大电流。  

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kameron:

    感谢您的答复。 是的、您的理解是正确的。  我想问您一些关于问题1的更多信息。

    当 S1 S0下降沿不同步时、S1 =H、S0=L 会出现一段时间、如下图所示。

    这是否会导致 A 和 B3之间的短链路? 或者该状态是否会被清除?客户担心 B3会 误导。

    谢谢!

    此致、

    汤米·毛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    是的、这将导致 A 和 B3之间的短链路。 然而、为了减轻您的客户对此的担忧、我想问 B3输出是否 连接到另一个器件?

    否则、您的客户可将此 B3引脚接地、并防止"错误方向"影响您电路中的任何内容!

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1095179/faq-what-to-do-with-unused-pins-exposed-thermal-pads

    请告诉我您的看法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kameron

    B3输出被连接至另外一个器件。

    我们可以 通过关闭使能、s0s1切换、然后打开使能来避免这种错误吗?  

    谢谢!

    此致、

    汤米·毛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我认为这是可以的,应该可以消除错误的做法。

    因此、根据该想法、您只应在复位 使能引脚或将其从高电平变为低电平后切换 s1和 s0引脚。 ENABLE 为低电平时切勿更改选择引脚

    这将 消除 A 和 B3之间任何连接的可能性、

    如果有任何问题、请告诉我!

    此致